Importar fuentes

Puede configurar su
Aplicación FactoryTalk Optix
para usar fuentes personalizadas en formato
TTF
o
OTF
. Para utilizar una fuente diferente de la predeterminada, importe la fuente en el proyecto para que esté disponible como una propiedad del objeto.
CONSEJO: Si utiliza
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
, en lugar de realizar este procedimiento, puede copiar archivos de fuente
TTF
o
OTF
personalizados en la carpeta
ProjectName
\ProjectFiles\Font
.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono Examinar archivos de proyecto
    Examinar archivos de proyecto
    .
  2. En
    Archivos de proyecto
    , seleccione
    Icono Importar archivos
    Importar archivo(s)
    .
  3. Vaya a la fuente que desee importar y, a continuación, seleccione
    Abrir
    .
    Compruebe que la fuente seleccionada del proyecto está disponible en el dispositivo y admite los caracteres necesarios.
  4. Cierre
    Archivos de proyecto
    .
    CONSEJO: Para cambiar la familia de fuentes, el grosor, la cursiva, el tamaño y el color, consulte Hoja de estilo.
La fuente está ahora disponible en las propiedades de la
familia de fuentes
de los objetos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal