Preguntas frecuentes sobre características y funcionalidades
Encuentre respuestas a preguntas comunes sobre las funciones y la funcionalidad de
FactoryTalk Optix
, incluidos los recursos de ayuda, el acceso móvil, el cumplimiento, las copias de seguridad y las plataformas de datos en la nube.¿Dónde puedo encontrar la ayuda en línea?
La ayuda de FactoryTalk Optix más reciente para la versión estable actual de FactoryTalk Optix está disponible en la Ayuda de FactoryTalk Optix.
¿Cómo puedo encontrar ayuda paso a paso para una función específica?
Puede encontrar guías paso a paso y tutoriales sobre características específicas en la Ayuda de FactoryTalk Optix.
¿Es posible ejecutar aplicaciones FactoryTalk Optix en dispositivos móviles?
Puede acceder a las aplicaciones FactoryTalk Optix con motores de presentación web a través de un explorador web en su dispositivo móvil. Consulte Motores de presentación.
¿Ofrece FactoryTalk Optix Studio funciones para desarrollar aplicaciones compatibles con CFR21 Parte 11?
Sí, FactoryTalk Optix Studio proporciona funciones para desarrollar aplicaciones compatibles con CFR21 Parte 11. Consulte Cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11 y la Norma 21 CFR Parte 11 - Guía del usuario.
¿Ofrece FactoryTalk Optix Studio las copias de seguridad automáticas de proyectos?
Sí, FactoryTalk Optix Studio realiza automáticamente copias de seguridad de los proyectos guardados y conserva las tres últimas copias de seguridad de un proyecto guardado. FactoryTalk Optix Studio también realiza una copia de seguridad de un proyecto antes de actualizarlo o revertirlo a una versión más antigua. Puede usar el control de versiones de Git para gestionar mejor los cambios en sus proyectos. Ver:
¿Cómo puedo recibir una notificación cuando se publique una nueva versión de FactoryTalk Optix?
Para ver las versiones publicadas de FactoryTalk Optix, consulte Versiones de productos - Centro de descargas y compatibilidad de productos. Puede suscribirse a las nuevas versiones de FactoryTalk Optix y recibir correos electrónicos automáticos sobre compatibilidad y descargas.
¿Cuáles son las nuevas características de la nueva versión estable?
Abra la página FactoryTalk Optix en FactoryTalk Hub. Vaya a FactoryTalk Optix, seleccione su organización y, a continuación, elija
Seleccionar
. En la parte inferior de la página, puede abrir las notas de la versión y el registro de cambios de FactoryTalk Optix. Consulte Características del sistema
en las notas de la versión para obtener una lista de las nuevas funciones de la versión seleccionada.¿Cuáles son las correcciones para la nueva versión estable?
Puede revisar las correcciones de la nueva versión estable de FactoryTalk Optix abriendo las notas de la versión de una versión estable específica y revisando las anomalías corregidas. Para ver las correcciones de la versión estable más reciente de FactoryTalk Optix, consulte Notas de la versión de FactoryTalk Optix | Anomalías corregidas.
¿Ofrece Rockwell Automation una plataforma en la nube a la que pueda enviar datos?
Sí, consulte FactoryTalk DataMosaix.
Entregue su opinión