Preguntas frecuentes sobre implementación y compatibilidad

Encuentre respuestas a preguntas comunes sobre la implementación de
Aplicaciones FactoryTalk Optix
, la compatibilidad con los dispositivos, la protección de la propiedad intelectual y las opciones de actualización o degradación.

¿Cómo implemento una aplicación FactoryTalk Optix?

Implementar una aplicación FactoryTalk Optix desde FactoryTalk Optix Studio. Consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.

¿Puedo implementar una aplicación FactoryTalk Optix en un dispositivo que ejecuta una versión anterior de FactoryTalk Optix Runtime?

Sí, la versión de tiempo de ejecución se actualiza al implementar la aplicación FactoryTalk Optix. Consulte Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.

¿Qué sucede cuando implemento una aplicación FactoryTalk Optix en un panel Optix que ya tiene una aplicación implementada?

OptixPanel solo puede tener una aplicación FactoryTalk Optix a la vez. Si ha implementado el ProjectA y desea implementar el ProjectB, el sistema reemplazará el ProjectA con el ProjectB.
Si ha implementado ProjectA y desea actualizar el proyecto, el sistema le preguntará si desea actualizar el proyecto, lo que no provocará una pérdida de datos internos, o si desea reemplazar el proyecto, lo que borrará todos los datos internos.
CONSEJO: FactoryTalk Optix Studio trata los proyectos con nombres diferentes como proyectos independientes. Si implementa el ProjectA y, a continuación, intenta implementar ProjectA_updated, el ProjectA será reemplazado.

¿Es posible implementar una aplicación FactoryTalk Optix de forma que se proteja la propiedad intelectual?

Sí, puede implementar una aplicación FactoryTalk Optix de forma segura. Consulte Ofuscación de proyectos en un dispositivo de destino.

¿Puedo actualizar o cambiar a versiones más antiguas de las aplicaciones FactoryTalk Optix?

No puede cambiar a una versión más antigua de una aplicación FactoryTalk Optix, pero puede actualizar una aplicación. Para actualizar una aplicación FactoryTalk Optix, actualice el proyecto y, a continuación, vuelva a implementar las aplicaciones en el dispositivo de destino. Ver:

¿Puedo implementar una aplicación FactoryTalk Optix en IPC de terceros?

Sí, puede implementar y ejecutar aplicaciones FactoryTalk Optix en IPC de terceros si los dispositivos de destino cumplen los requisitos de software y hardware de FactoryTalk Optix. Consulte Notas de la versión de FactoryTalk Optix | Requisitos del sistema.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal