Requisitos del sistema
Utilice estos requisitos del sistema para determinar si los equipos pueden ejecutar
FactoryTalk® Optix™
y la Aplicaciones FactoryTalk Optix
.Requisitos de hardware del Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
Para conseguir un rendimiento óptimo del
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
, el equipo debe satisfacer o superar los siguientes requisitos de hardware:- Procesador Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
- 8 GB de memoria RAM
- 20 GB de espacio de disco duro libres
Requisitos de software del Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
Editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio
- Un sistema operativo admitido Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 o Windows Server 2025
- Un editor de código externo para desarrollar código C# NetLogic personalizadoOBSERVACIÓN:Rockwell Automationrecomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
Requisitos de software del Editor web de FactoryTalk Optix Studio
Editor web de FactoryTalk Optix Studio
- Un explorador web compatible conFactoryTalk® Hub™. Entre los exploradores compatibles se incluyen los exploradores más modernos, comoGoogle Chrome™yMicrosoft Edge®. Es posible que los exploradores más antiguos, comoInternet Explorer®, no funcionen según lo esperado.
Requisitos de hardware de la Aplicaciones FactoryTalk Optix
Aplicaciones FactoryTalk Optix
Los requisitos de hardware de la
Aplicaciones FactoryTalk Optix
pueden variar en función de la aplicación y del tipo de dispositivo que ejecute la aplicación.Requisitos de software de la Aplicaciones FactoryTalk Optix
Aplicaciones FactoryTalk Optix
- Un sistema operativo admitido Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 o Ubuntu 22 (x64)
- LasAplicaciones FactoryTalk Optixson compatibles con dispositivos cerrados de Rockwell Automation que incluyen OptixPanels y Procesamiento perimetral incorporado que ejecutan Yocto (ARM64).
OBSERVACIÓN:
FactoryTalk Optix y las aplicaciones de FactoryTalk Optix pueden ejecutarse en hipervisores como VMware® versión 15 o superior. Por razones de compatibilidad, la representación de software se utiliza de forma predeterminada.
Requisitos del sistema de High Availability
Requisito | Detalles |
|---|---|
Diseño del clúster | Exactamente tres nodos de clúster de Ubuntu, cada uno en una máquina física independiente. |
Requisitos de la estación de trabajo de administración de Windows | Se requiere una estación de trabajo para High Availability Manager. |
Redes | Las tres direcciones IP de los nodos del clúster y la IP virtual (VIP) deben estar en la misma red local, conectadas al mismo interruptor físico o VLAN, sin ningún router entre ellas, porque la conmutación automática por error no funciona a través de routers. Reserve una dirección IP libre adicional para la VIP. |
Sincronización de hora | Todos los nodos del clúster deben usar los mismos orígenes NTP aprobados, con la sincronización de hora activa antes del aprovisionamiento. Los relojes de los nodos no deben diferir en más de 1 segundo. No continúe si algún nodo no está sincronizado o difiere en 5 segundos o más. Diez segundos es el máximo absoluto solo para uso en laboratorio. |
Dependencias críticas | Conectividad SSH desde la estación de trabajo de administración de Windows a los tres nodos del clúster, configuración de IP estática en cada nodo, configuración de puertos coincidente entre el clúster y el proyecto, y la contraseña de administrador que se estableció durante la instalación. |
Cada nodo del clúster debe cumplir estos requisitos.
Requisito | Detalles |
|---|---|
Sistema operativo | Ubuntu 22 (64 bits) |
RAM | Mínimo 8 GB por nodo, recomendado 16 GB por nodo |
Espacio en disco | Mínimo 50 GB por nodo (para el SO, K3s, los datos de la aplicación y los registros de auditoría) |
CONSEJO:
Si no está seguro de si la red cumple con este requisito, consulte con el administrador de red antes de comenzar.
Versiones compatibles del sistema operativo FactoryTalk Optix Studio y Aplicaciones FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix Studio
y Aplicaciones FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix Studio y las Aplicaciones FactoryTalk Optix son compatibles y están recomendadas con las siguientes versiones de los sistemas operativos Microsoft Windows, de acuerdo con la política de software estándar de Rockwell Automation:
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC de 64 bits (v1809)
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC de 64 bits (21H2)
- Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC de 64 bits (v1809)
- Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC de 64 bits (21H2)
- Windows 11 Enterprise (SO recomendado, puntos de referencia CIS)
- Windows 11 Professional (SO recomendado)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC de 64 bits (24H2)
- Windows 11 Enterprise IoT 2024 LTSC de 64 bits (24H2)
- Windows Server 2025 Standard (SO recomendado)
- Windows Server 2025 Datacenter (SO recomendado)
- Windows Server 2022 Standard (SO recomendado)
- Windows Server 2022 Datacenter (SO recomendado)
Entregue su opinión