Configurar la seguridad del contenido en tiempo de ejecución

Configure la seguridad de una pantalla o contenido en tiempo de ejecución de los usuarios de un grupo o rol. Por ejemplo, especifique si una pantalla o un contenido está Visible o Habilitado creando un vínculo dinámico desde esas propiedades a una variable de grupo o rol de sesión.
Cree usuarios y grupos o roles y, a continuación, asigne usuarios a grupos o roles.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione la pantalla o el objeto gráfico.
  2. En
    Propiedades
    , pase el cursor por la propiedad y seleccione
    Icono Agregar vínculo dinámico
    Agregar vínculo dinámico
    .
  3. En el explorador de vínculos dinámicos, expanda
    Alias > Sesión > Sesión
    .
  4. Establezca el valor de la propiedad de un:
    • Grupo. Expanda
      Grupos
      y seleccione el grupo.
    • Rol. Expanda
      Roles
      y seleccione el rol.
    CONSEJO: Para establecer el mismo valor de propiedad de grupos y roles adicionales, en la propiedad, cree un vínculo dinámico complejo con un evaluador de expresiones u otra lógica necesaria. Consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal