Crear una plantilla de proyecto
Cree una plantilla de proyecto que incluya el contenido predeterminado de los proyectos basados en la plantilla. Cree la plantilla a partir de un proyecto existente. Los nuevos proyectos que cree a partir de la plantilla incluyen el contenido de la plantilla por defecto.
- Agregue el contenido que desee que aparezca como contenido predeterminado en los proyectos que cree con la plantilla.
- En la barra de herramientas, seleccione la flecha hacia abajo después dey seleccioneGuardarGuardar como.
- EnGuardar proyecto como, especifique:
- Nombre. Introduzca el nuevo nombre del proyecto.
- Ubicación. Escriba la ruta donde desea guardar el proyecto. Seleccione y busque una carpeta para desplazarse a la ubicación.
- Plantilla. Seleccione esta opción para guardar el proyecto como una plantilla.
- (Opcional)Usar control de versiones. Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en el proyecto y almacenarlo en un repositorio Git.
- (opcional)Cifrar secretos. Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en los proyectos.
- SeleccioneAceptar.
- (opcional) En la página Inicio, en la esquina superior izquierda del mosaico de la plantilla recién creada, para agregar la plantilla a favoritos, seleccione.

Entregue su opinión