Abrir un proyecto

Abra proyectos desde una carpeta local, una red compartida o un repositorio de origen.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Icono de proyecto
    Proyecto
    o abra
    FactoryTalk Optix Studio
    .
    Se abre la página Inicio.
  2. A la izquierda, seleccione
    Abrir
    .
  3. En la parte superior de la página de inicio, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Reciente
      . Seleccione o desplácese para seleccionar el proyecto que desee abrir y, a continuación, seleccione
      Abrir
      .
      CONSEJO: Al abrir un proyecto reciente, cerca de la parte superior de la página de inicio después de
      Filtro
      , seleccione
      Todo
      ,
      Local
      o
      Remoto
      . También puede seleccionar
      Plantillas
      para mostrar todas las plantillas de Optix locales y remotas, y abrir la plantilla. Seleccione la flecha para alternar el orden de la lista en función de la última fecha y hora en que se modificaron.
      CONSEJO: Para buscar un proyecto, navegue y seleccione un archivo de proyecto (
      .optix
      ) o un archivo de proyecto exportado (
      .optixz
      ). Para buscar una plantilla de Optix, vaya a
      C:\Users\Username\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      para seleccionar el archivo de plantilla de Optix (
      .optixt
      ) o el archivo de plantilla de Optix exportado (
      .optixt.z
      ) para abrirlo. Para obtener más información sobre la exportación a archivos, consulte Exportar un proyecto.
    • Remoto
      . Seleccione
      Remoto
      para seleccionar el proyecto que desea abrir o introduzca una URL para acceder a un proyecto remoto:
      1. URL remota
        . Introduzca la URL del repositorio remoto. Dirección URL en la que se almacena el archivo de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
      2. Ubicación
        . Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto.
        CONSEJO: Seleccione
        Icono Examinar archivos
        Examinar archivos
        para navegar hasta un proyecto. No puede cambiar la ubicación de las plantillas de Optix.
        CONSEJO: Si inicia sesión en
        FactoryTalk Optix
        y en una solución de control de versiones compatible, la página de inicio muestra de forma automática todos los posibles repositorios a los que puede acceder con su cuenta de control de versiones y todos los proyectos que puede abrir. El inicio de sesión en una solución de control de versiones y
        FactoryTalk® Hub™
        sincroniza la lista de repositorios. Para obtener más información, consulte Configurar control de versiones.
      3. Seleccione
        Abrir
        . Aparece
        Abriendo el proyecto desde el equipo remoto
        en la barra de estado y el proyecto o la plantilla de Optix se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
    • Cargar desde dispositivo
      . Seleccione el dispositivo para cargar el proyecto en el equipo de desarrollo, seleccione
      Conectar
      y, a continuación:
      1. Si es necesario, introduzca la contraseña.
      2. (Opcional) Seleccione los archivos que desee cargar.
        CONSEJO: Seleccione los archivos opcionales que desee cargar desde el dispositivo. Por ejemplo, seleccione archivos creados en tiempo de ejecución, como almacenamiento de retentividad, bases de datos, etc.
      3. (opcional) Cambie el destino.
      4. Seleccione
        Aceptar
        .
      Para obtener más información sobre cómo retener datos en almacenamientos de retentividad cargados desde un dispositivo, consulte Administrar datos cargados desde un dispositivo.
      Para obtener más información sobre cómo descargar proyectos y plantillas de Optix en dispositivos de destino, consulte Agregar un dispositivo de destino.
  4. Si el proyecto está cifrado con una contraseña, realice una de las siguientes acciones:
    • Introduzca la contraseña y seleccione
      Confirmar
      .
    • Seleccione
      Continuar sin contraseña
      .
  5. Si los secretos del proyecto están almacenados en un almacén remoto de claves, seleccione
    Iniciar sesión
    en la barra de herramientas y, a continuación:
    • Inicie sesión con MyRockwell
      e inicie sesión con su
      Correo electrónico
      y
      Contraseña
      de
      FactoryTalk Hub
      .
    • Inicie sesión con SSO
      e inicie sesión con sus credenciales de SSO.
    CONSEJO: Debe formar parte de una organización de
    FactoryTalk Hub
    relevante para utilizar los secretos del proyecto.
  6. Si el proyecto o la plantilla de Optix se crearon con una versión anterior
    FactoryTalk Optix Studio
    , seleccione
    Actualizar
    para actualizar y abra el proyecto o la plantilla de Optix.
Se abre el proyecto o la plantilla de Optix. Si ya hay un proyecto o una plantilla de Optix abiertos, se abre una nueva instancia de
FactoryTalk Optix Studio
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal