Crear una plantilla de Optix

Cree una plantilla de Optix que incluya todo el contenido predeterminado de los proyectos basados en la plantilla. Puede crear una plantilla de Optix a partir de un proyecto existente.
  1. Agregue el contenido que desee que aparezca como contenido predeterminado en cualquier proyecto que cree con la plantilla de Optix.
  2. En la barra de herramientas, seleccione la flecha hacia abajo después de
    Icono Ejecutar
    Ejecutar
    y seleccione
    Guardar
    Guardar como
    .
  3. En
    Guardar proyecto como
    , especifique:
    • Nombre
      . Introduzca el nuevo nombre de la plantilla.
    • Guardar como tipo
      . Seleccione
      Plantilla de Optix (*.optixt)
      .
    • Ubicación
      . La ubicación de las plantillas de Optix es de solo lectura.
      CONSEJO: Las plantillas de Optix se almacenan en
      C:\Users\UserName\Documents\RockwellAutomation\FactoryTalk Optix\ProjectTemplates
      . A los nombres de las plantillas se les antepone
      FTOptix_template_
      .
    • (Opcional)
      Usar control de versiones
      . Seleccione esta opción para realizar un seguimiento de los cambios realizados en la plantilla de Optix y guardar la plantilla en un repositorio Git.
    • (opcional)
      Cifrar secretos
      . Seleccione esta opción para cifrar los datos confidenciales contenidos en la plantilla de Optix.
  4. Seleccione
    Aceptar
    .
    Para ver la nueva plantilla de Optix, desplácese hacia la derecha según sea necesario para ver la plantilla de Optix. El nombre único de la plantilla definido por el usuario aparece en un icono en la parte superior de
    Proyecto nuevo
    .
  5. (opcional) Para marcar una plantilla como favorita para no tener que desplazarse potencialmente para seleccionar la plantilla, seleccione el Icono Agregar a favoritos
    Agregar a favoritos
    .
    Las plantillas favoritas aparecen en orden alfabético después de las plantillas predeterminadas.
    CONSEJO: Para dejar de especificar una plantilla como favorita, seleccione Icono Quitar de favoritos
    Quitar de favoritos
    . La plantilla vuelve a su posición original tras las plantillas predeterminadas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal