Conector MQTT de Azure

El conector habilita la conexión entre MQTT y Azure.
IoT Hub y Event Grid proporcionan diferentes funcionalidades de MQTT y modelos de mensajería. La siguiente tabla resume las diferencias clave en la compatibilidad con MQTT, la estructura de temas, los patrones de comunicación y el tamaño de los mensajes.
Comparación de características
IoT Hub
Event Grid
Modelo cliente-servidor con un estrecho acoplamiento entre dispositivos y aplicaciones en la nube.
Modelo de publicación-suscripción que desacopla a editores y suscriptores.
Compatibilidad limitada con las funciones de MQTT v3.1.1.
Compatibilidad con los protocolos MQTT v3.1.1 y v5.
Temas estáticos y predefinidos.
Temas jerárquicos personalizados con compatibilidad con comodines.
No admite difusiones de nube a dispositivo ni comunicación de dispositivo a dispositivo.
Admite patrones de comunicación de dispositivo a nube, difusiones de nube a dispositivo de alta distribución y comunicación de dispositivo a dispositivo.
Tamaño máximo de mensaje de 256-KB.
Tamaño máximo de mensaje de 512-KB.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal