Cuadro combinado

Seleccione elementos de una lista desplegable en tiempo de ejecución.

Caso de uso

Seleccione un elemento de interés y muestre los datos relacionados. Por ejemplo, seleccione un objeto motor o un esquema de receta.

Ejemplo

Cuadro combinado: contraído
Un cuadro combinado contraído que muestra Motor1 con una flecha desplegable.
Cuadro combinado: expandido
Un cuadro combinado expandido que muestra las opciones Motor1, Motor2 y Motor3.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal