Editar propiedades de un objeto gráfico
Cambie las propiedades de un objeto para cambiar el nombre, las propiedades exclusivas del objeto, así como su aspecto y comportamiento en tiempo de ejecución.
- EnVista del proyectoo en el editor, seleccione el objeto que desee editar.
- EnPropiedades, edite los valores de las propiedades.CONSEJO:Las propiedades que se muestran para un objeto dependen del objeto seleccionado. Consulte Propiedades comunes.En tiempo de diseño, puede utilizar valores hexadecimales o palabras clave de color HTML para definir colores. En tiempo de ejecución, solo puede utilizar valores hexadecimales para definir colores.
(Opcional) En
Eventos
, agregue métodos para que se ejecuten cuando un evento ocurra. Consulte Agregar un método a un evento existente.
CONSEJO:
Los objetos del medidor contienen las categorías
Valor
y Medidor
. Si las propiedades Valor mínimo
y Valor máximo
de un cambio del calibre cambian de forma continua y rápida, el rendimiento de la aplicación en tiempo de ejecución se ve afectado porque el calibre debe volver a dibujarse con cada cambio.property
Entregue su opinión