Eliminar un evento
Elimine un evento externo, un evento de cambio, un evento de transición o un evento de transición de rango de un objeto.
CONSEJO:
No se pueden eliminar eventos predefinidos de los objetos. Por ejemplo, no puede eliminar el evento MouseClick de un objeto de botón.
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto con el evento que desea eliminar.
- EnEventos, seleccione el evento que desea eliminar.
- Presione la tecladel teclado.Delete
Se eliminan el evento y todos los métodos asociados.
Entregue su opinión