Editar un vínculo dinámico

Edite un vínculo dinámico para cambiar la variable de origen o resolver un vínculo roto o no resuelto. Inserte un marcador de posición, como {0}, para que el vínculo sea dinámico. Los vínculos rotos muestran
Icono de vínculo dinámico roto
en la propiedad mientras que los vínculos sin resolver muestran
Icono de vínculo dinámico no resuelto
. Los vínculos dinámicos no resueltos no se pueden resolver en tiempo de diseño, pero pueden ser válidos en tiempo de ejecución, por ejemplo, al establecer un vínculo dinámico que pasa a través de un cargador del panel.
Edite un vínculo dinámico editando el vínculo manualmente, seleccionando una nueva fuente o arrastrando una nueva fuente al vínculo dinámico en
Propiedades
.
  • Para editar el vínculo dinámico manualmente:
    1. En
      Propiedades
      , pase el cursor por encima de un vínculo dinámico y seleccione
      Icono Editar
      .
    2. Edite la ruta y, a continuación, pulse
      .
      CONSEJO: Puede editar los índices de alias.
  • Para editar el vínculo dinámico, seleccione un nuevo origen:
    1. En
      Propiedades
      , en la propiedad que contiene el vínculo dinámico, seleccione el vínculo de la propiedad o seleccione
      Icono Cambiar vínculo dinámico
      Cambiar vínculo dinámico
      .
    2. En el explorador de vínculos dinámicos, seleccione un nodo para que actúe como el origen de la propiedad de valor.
    3. (Opcional) En
      Atributo
      , seleccione el atributo OPC UA que desea aplicar al nodo seleccionado. Por ejemplo, seleccione
      BrowseName
      ,
      Valor
      o
      DisplayName
      .
    4. (Opcional) En
      Formato
      , seleccione el formato que desea aplicar a la variable seleccionada.
    5. (Opcional) En
      Índice de matriz
      , seleccione el índice de matriz de la variable seleccionada. Esta opción solo aparece para variables de matriz.
    6. En
      Índice de bits
      , seleccione el índice para acceder al bit especificado de la variable seleccionada.
    7. (Opcional) Para crear un vínculo dinámico complejo, seleccione
      Avanzado
      .
      OBSERVACIÓN: Para obtener más información, consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
    8. Elija
      Seleccionar
      .
  • Para editar el vínculo dinámico arrastrando un nuevo origen, arrastre el nuevo origen al vínculo dinámico que se encuentra en
    Propiedades
    .
  • Para restaurar un vínculo dinámico para el cual ha seleccionado la variable, haga clic con el botón secundario en el valor de la propiedad y seleccione
    Restablecer enlace
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal