Variador de controlador Micro
Siga estas pautas cuando trabaje con un variador de controlador Micro.
Controladores compatibles
El variador de controlador Micro admite controladores
Micro800™
y controladores MicroLogix™
1400, así como controladores SLC 500.
IMPORTANTE:
Utilice una única MicroControllerStation para conectarse con los controladores compatibles.
CONSEJO:
Si utiliza un módulo 1761-NET-ENI(W) para comunicarse con el puerto serie de un controlador compatible, debe utilizar un módulo 1761-NET-ENI(W) serie C o serie D para trabajar con FactoryTalk Optix.
Importación de etiquetas del controlador
Con el variador de controlador Micro, puede importar etiquetas de los controladores
Micro800
en el modo en línea.Tipos de datos
El variador de controlador Micro es compatible con los siguientes tipos de datos:
Tipo de datos | Tipo de datos FactoryTalk Optix |
|---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
micro controller
micro controller driver
Entregue su opinión