Variador de dispositivo RA

Tenga en cuenta estas directrices y la información de referencia cuando trabaje con el variador de dispositivo RA.

Dispositivos admitidos

El variador de dispositivo RA en
FactoryTalk® Optix™
habilita la comunicación con variadores
PowerFlex®
a través de
EtherNet/IP™
.
Se admiten estos modelos de variador
PowerFlex
:
  • PowerFlex
    525 (PF525)
  • PowerFlex
    755 (PF755), incluidas estas variantes:
    • PF755TS
    • PF755TR
    • PF755TL
    • Suministro de bus PF755 TM
    • PF755 TM-CBI
  • PowerFlex
    6000T (PF6000T)
  • PowerFlex
    7000 (PF7000)
La validación se limita al acceso a parámetros del Puerto DPI 0. La disponibilidad y el comportamiento de los parámetros varían según el modelo, la configuración del variador y el firmware.
Actualmente no se admiten los sellos de hora de errores y advertencias.

Importación de etiquetas

El variador de dispositivo RA admite la importación de etiquetas en línea para variadores
PowerFlex
.
Las etiquetas se pueden importar:
  • Directamente desde el variador
  • Mediante el uso de la interfaz integrada del importador de etiquetas en
    FactoryTalk Optix
Esto simplifica la configuración y garantiza la coherencia entre el dispositivo y el proyecto.

Tipos de datos compatibles

PowerFlex
se comunican a través de un adaptador incrustado
EtherNet/IP
, que el variador de dispositivo RA utiliza para realizar operaciones de lectura y escritura.
En la siguiente tabla se muestra la asignación entre los tipos de datos utilizados en
FactoryTalk Optix
y los tipos de datos admitidos por
PowerFlex
.
Tipos de datos compatibles
Tipo de datos
Descripción
BOOL
Valor de 8 bits - el bit bajo es verdadero o falso
CONTAINER
Valor del parámetro de 32 bits - signo extendido si es necesario
DINT
Entero con signo de 32 bits
INT
Entero con signo de 16 bits
LWORD
Entero sin signo de 64 bits
REAL
Punto flotante de 32 bits
SHORT_STRING
Estructura de: Indicador de longitud USINT (L); caracteres USINT[L]
SINT
Entero con signo de 8 bits
STRUCT
Solo nombre de la estructura - sin tamaño ni elementos
TCHAR
Carácter de 8 bits o 16 bits
Tipos de enteros sin signo
Tipo de datos
Descripción
UDINT
Entero sin signo de 32 bits
UINT
Entero sin signo de 16 bits
USINT
Entero sin signo de 8 bits

Comunicación en tiempo de ejecución

El variador de dispositivo RA admite la comunicación en tiempo de ejecución con variadores
PowerFlex
, entre los que se incluyen:
  • Operaciones de lectura de datos y parámetros del controlador
  • Operaciones de escritura cuando se admitan
Esto permite la monitorización y el control en tiempo real de dispositivos
PowerFlex
directamente desde aplicaciones
FactoryTalk Optix
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal