Propiedades de autenticación

Las propiedades de autenticación definen opciones de configuración para varios métodos de autenticación, incluida la configuración de OAuth 2.0, dominio, local y específica del modelo.
Solo modelo
Propiedad
Descripción
Carpeta de usuario predeterminada
Carpeta que contiene los usuarios creados en
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO: La carpeta predeterminada que contendrá los objetos de usuario es
Seguridad
Usuarios
. Cuando un usuario de dominio inicia sesión en tiempo de ejecución, aparece el objeto de usuario correspondiente en la carpeta especificada.
Solo local
Propiedad
Descripción
Carpeta de usuario predeterminada
Carpeta que contiene los usuarios creados en
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO: La carpeta predeterminada que contendrá los objetos de usuario es
Seguridad
Usuarios
. Cuando un usuario de dominio inicia sesión en tiempo de ejecución, aparece el objeto de usuario correspondiente en la carpeta especificada.
Nombre de dominio predeterminado
El nombre de dominio predeterminado de los usuarios de dominio que inician sesión en tiempo de ejecución.
CONSEJO:
Para obtener la dirección del servidor, introduzca en PowerShell el comando
nslookup -type=srv _ldap._tcp.
ftoptix.local
, donde
ftoptix.local
es el nombre de dominio del servidor de Active Directory, y copie el DNS del servidor.
Si deja el
Nombre de dominio predeterminado
en blanco, el nombre de dominio el cliente se establece en función del dominio de Active Directory al que se ha unido el cliente
Windows
.
Solo dominio; Dominio y local; Dominio, local y modelo
Propiedad
Descripción
Carpeta de usuario predeterminada
Carpeta que contiene los usuarios creados en
FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO: La carpeta predeterminada que contendrá los objetos de usuario es
Seguridad
Usuarios
. Cuando un usuario de dominio inicia sesión en tiempo de ejecución, aparece el objeto de usuario correspondiente en la carpeta especificada.
Nombre de dominio predeterminado
El nombre de dominio predeterminado de los usuarios de dominio que inician sesión en tiempo de ejecución.
CONSEJO:
Para obtener la dirección del servidor, introduzca en PowerShell el comando
nslookup -type=srv _ldap._tcp.
ftoptix.local
, donde
ftoptix.local
es el nombre de dominio del servidor de Active Directory, y copie el DNS del servidor.
Si deja el
Nombre de dominio predeterminado
en blanco, el nombre de dominio el cliente se establece en función del dominio de Active Directory al que se ha unido el cliente
Windows
.
Dirección del servidor de dominio
Dirección del servidor LDAP o Active Directory. La dirección debe incluir el nombre completo del equipo y un dominio. Por ejemplo,
DC.ra.local
.
CONSEJO:
Para obtener la dirección del servidor, introduzca en PowerShell el comando
nslookup -type=srv _ldap._tcp.ftoptix.local
, donde
ftoptix.local
es el nombre de dominio del servidor de Active Directory, y copie la dirección de Internet.
Si deja la
dirección del servidor predeterminada
en blanco, la dirección del servidor de Active Directory se establecerá en función del dominio de Active Directory al que se une el cliente
Windows
. Si no especifica el puerto en la dirección del servidor, se utiliza el puerto 389.
Archivo de certificado de CA
Archivo de certificado de CA Base64.
CONSEJO: Si deja el
Archivo de certificado de CA
en blanco, se utiliza el equipo local
Windows
para autenticar al usuario. El archivo de certificado de CA es necesario para autenticarse en un servidor LDAP específico o para utilizar un cliente Linux.
CONSEJO:
Para encontrar elementos, empiece a escribir el nombre del elemento que debe buscar en
Seleccionar archivo
.
Si el archivo no aparece en
Seleccionar archivo
, seleccione
Icono Importar archivos
Importar archivo(s)
y en
Importar archivo(s)
, seleccione el archivo que desee importar y elija
Seleccionar
.
Para ver ejemplos de configuración habituales, consulte Ejemplos de configuración de OAuth 2.0.
OAuth 2.0
Propiedad
Descripción
Flujo de código de autorización
Intercambia un código de autorización por un token.
  • Con PKCE
    : usa la clave de prueba para el intercambio de código (PKCE)
  • Con PKCE y secreto de cliente
    : usa PKCE y el secreto de cliente si se requiere autenticación de dispositivo.
Emisor
Validador del emisor para JSON Web Token (JWT). Por ejemplo,
https://dev-u4q2unv41zv5glsu.us.auth0.com
o una cadena personalizada para algunos sistemas de autenticación.
Dominio
URL base del servidor de autenticación. Por ejemplo,
dev-u4q2unv41zv5glsu.us.auth0.com
.
CONSEJO: Puede especificar puertos personalizados para los dominios. Por ejemplo,
https://dev-u4q2unv41zv5glsu.us.auth0.com:8443
.
Ruta de autorización
Ruta de autorización en el servidor. Por ejemplo,
/oauth/authorize
.
Ruta de token
Ruta de punto de conexión para obtener el token. Por ejemplo,
/oauth/token
.
Ruta de cierre de sesión
Ruta de punto final para cerrar la sesión de tiempo de ejecución. Por ejemplo,
/oauth/endsession
.
Ruta de JWKS
Ruta de punto de conexión para obtener el conjunto de claves web JSON (JWKS). Por ejemplo,
/.well-known/jwks.json
.
ID de cliente
ID de cliente para el proyecto de
FactoryTalk Optix
en el servidor de autenticación.
URI de redireccionamiento
Dirección para abrir en el explorador web cuando el usuario inicia sesión correctamente.
CONSEJO: El URI de redireccionamiento se lee como una cadena y no es alcanzado por el explorador web. Puede usar cualquier URI.
Ámbitos adicionales
Ámbitos agregados a los ámbitos openid y profile predeterminados. Por ejemplo, un ámbito de correo electrónico.
Notificación de nombre
Notificación de nombre para el nombre de usuario.
Notificación de grupo
Notificación de grupo para nombres de grupo en una matriz de cadenas. Por ejemplo,
["group1", "group2"]
.
Público
Público de token JWT donde el ID de cliente es el valor predeterminado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal