Autenticación

Seleccione los modos de autenticación de usuario disponibles en tiempo de ejecución y configure la política de contraseñas necesaria para los usuarios definidos en
FactoryTalk Optix Studio
.

Esta sección incluye

  • Modos de autenticación de modelo, local, de dominio y OAuth 2.0
  • Compatibilidad de la plataforma para cada modo de autenticación
  • Asignación de usuarios y grupos de dominio
  • Políticas de contraseñas para usuarios del modelo
  • Protección de inicio de sesión y propiedades de autenticación
  • Ejemplos de configuración de Active Directory y OAuth 2.0

Modos de autenticación

Dependiendo del modo de autenticación seleccionado, estos tipos de usuarios pueden iniciar sesión en tiempo de ejecución:
Tipo de usuario
Descripción
Modelo
Usuarios creados en
FactoryTalk Optix Studio
.
Local
Usuarios de equipos locales.
Dominio
Usuarios de Active Directory o LDAP.
Los usuarios de dominio pueden conectarse a
Aplicaciones FactoryTalk Optix
a través de estas convenciones de nombre de usuario:
  • Username
  • DomainNameAlias
    \
    Username
  • DomainName
    \
    Username
  • Username
    @
    DomainName.domain
  • Username
    @
    UPNDomainName
Para obtener más información, consulte Configurar Active Directory para la autenticación de usuario.
OAuth 2.0
Usuarios autorizados con el protocolo OAuth 2.0 con PKCE, que se basa en un punto de conexión JWKS. No puede usar otros modos de autenticación que no sean el protocolo OAuth 2.0 con PKCE. Para obtener más información, consulte Tipo de concesión de código de autorización de OAuth 2.0.
CONSEJO:
FactoryTalk Optix Studio
utiliza tokens RS256.
Para el motor de presentación web, se abre una ventana emergente para mostrar las páginas de inicio de sesión y cierre de sesión.
OBSERVACIÓN: Si establece la autenticación en Modelo, Local y Dominio, no podrá cambiar la contraseña del usuario ni agregar usuarios. Cambie el modo de autenticación a un modo que no sea Modelo, Local y Dominio.
Según el sistema operativo cliente, se admiten diferentes modos de autenticación:
Plataforma
Autenticación de modelo
Autenticación local
Usuarios de Active Directory
Autenticación del servidor LDAP
OAuth 2.0
Windows
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Ubuntu 22
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Incrustada
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación
Icono de marca de verificación

Asignación de usuarios y grupos de dominio

Usuarios y grupos nuevos:
  • Si un usuario de dominio inicia sesión en tiempo de ejecución, se crea un usuario de modelo correspondiente.
Usuarios y grupos existentes:
  • Los grupos de modelo existentes se asignan a los grupos de dominio correspondientes.
  • Los usuarios de modelo existentes se asignan a los usuarios de dominio correspondientes si el nombre de usuario de modelo coincide con el nombre de usuario de dominio y la variable de dominio en el nodo de modelo del usuario.
Pertenencia a grupos editados:
  • Si un usuario de dominio ya no se encuentra en un grupo de dominio, el usuario de modelo correspondiente se quita del grupo de modelos correspondiente.
  • Si un usuario de dominio se convierte en un miembro de un grupo de dominio, el usuario de modelo correspondiente se agrega al grupo de modelos correspondiente.
    El usuario del modelo correspondiente se agrega al grupo de modelos correspondiente si el grupo de dominio existe en el modelo.
Usuarios y grupos eliminados:
  • Si se quita un usuario de dominio de un grupo y el usuario modelo correspondiente pertenece al grupo de modelos, el usuario se quita del grupo de modelos después de iniciar sesión correctamente.

Políticas de contraseñas

Requisitos que hay que cumplir:
  • La vigencia de contraseña mínima y máxima
  • Longitud mínima de la contraseña
  • La necesidad de establecer contraseñas únicas
CONSEJO: Las políticas de contraseñas solo afectan a los usuarios de modelo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal