Optimización del rendimiento
Una interfaz de usuario bien estructurada debe ser eficiente y tener capacidad de respuesta. Un alto número de nodos incrementa los tiempos de carga de la página y afecta al rendimiento de la interfaz.
Entregue su opinión