Depurar NetLogic de manera remota

Depurar NetLogic de manera remota

Con Visual Studio, puede depurar remotamente un NetLogic de tiempo de ejecución en sistemas Windows.
CONSEJO: No es posible depurar remotamente en HMI por motivos de seguridad. Para obtener más información acerca de la depuración remota, consulte Depuración remota - | Visual Studio (Windows) Microsoft Learn.
Para depurar un NetLogic localmente, consulte Depurar NetLogic localmente.
Requisitos previos
  • En el equipo de desarrollo, descargue Visual Studio y establézcalo como editor de códigos predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
  • Asegúrese de que el equipo cliente y el equipo de desarrollo estén conectados a la misma red.
  1. Para depurar remotamente un NetLogic en tiempo de ejecución
  2. Configure el equipo remoto de Windows como destino en
    FactoryTalk Optix Studio
    . Consulte Agregar un dispositivo cliente.
  3. Detenga el depurador y el tiempo de ejecución de la aplicación y, a continuación, edite el código.
    CONSEJO: Para detener el proceso de depuración remota, cierre la aplicación de escritorio Remote Debugger o detenga la depuración en Visual Studio.
  4. Repita 3.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal