- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Establecer el editor de código predeterminado
Se recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado.
CONSEJO:
Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
Requisitos previos
Descargue e instale el editor de código preferido.
- Para establecer el editor de código predeterminado
- EnFactoryTalk Optix Studio, seleccione.Opciones de FactoryTalk Optix Studio
- En el menú desplegableEditor de código preferidodel cuadro de diálogo, seleccione una opción.CONSEJO: La opciónAutomáticoestablece Visual Studio como el editor predeterminado. Si Visual Studio no está disponible, Visual Studio Code se utiliza como el editor predeterminado en su lugar.
- ReinicieFactoryTalk Optix Studio.
Entregue su opinión