Parámetros de la vista Protección
La vista
Protección
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de motor | Especifica si el motor es trifásico (establecido) o monofásico (borrado) Etiqueta de configuración: DeviceName:C.ThreePhase |
Configuración de sobrecarga | |
Clase de disparo | El tiempo máximo, en segundos, para que se produzca el disparo por sobrecarga cuando la corriente de funcionamiento del motor es 6 (seis) veces su corriente nominal (FLA1, FLA2). Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.TripClass |
Curvas de disparo | Las siguientes figuras ilustran las características tiempo-corriente del relé electrónico de sobrecarga E300 para las clases de disparo 5, 10, 20 y 30. Clase de disparo ![]() Para características tiempo-corriente de clase de disparo distintas de 5, 10, 20 o 30, escale el tiempo de disparo de la Clase 10 de acuerdo con lo siguiente:
|
Corriente a plena carga (FLA1) | Se establece en la corriente nominal a plena carga del motor. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.FLA1 (unidades: 0,01 A, o 50 = 0,50 A) Directrices de EE. UU. & Canadá
|
Relación del transformador de corriente | Si se utiliza un transformador de corriente reductor externo, estos parámetros permiten al usuario ajustar automáticamente la corriente medida. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.CTPrimary (unidades: 1 A) Etiqueta de configuración: DeviceName:C.CTSecodnary (unidades: 1 A) |
Corriente alterna a plena carga (FLA2) FLA2 (parámetro 177) se proporciona para programar el valor de FLA a alta velocidad en aplicaciones de motor de dos velocidades. | |
Activar FLA2 | Aunque Activar FLA2 se presenta como un control, FLA2 puede activarse mediante:
Este cuadro combinado muestra todas las salidas del Módulo de control configuradas como "Relé de control & disparo" o "Relé de propósito general" y todas las entradas del Módulo de control sin función de entrada configurada. Si una entrada del Módulo de control ya está configurada como "Activar FLA2", esa entrada es el elemento seleccionado. Si se selecciona una de las salidas del Módulo de control para activar FLA2, el siguiente parámetro se modifica como se muestra: Etiqueta de configuración: DeviceName:C.FLA2Select_0 a DeviceName:C.FLASelect_3
Si se selecciona una de las entradas del Módulo de control para activar FLA2, la función de entrada correspondiente se configura como se muestra: Etiqueta de configuración: DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0 a DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3
Cada vez que la configuración se cambia de una entrada a cualquier otra configuración, la configuración de "Función de entrada" de la entrada anterior se cambia a "Sin función", como se muestra arriba. El cuadro combinado Activar FLA2 está deshabilitado cuando:
|
Corriente alterna a plena carga (FLA2) | Se establece en la corriente nominal a plena carga del motor. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.FLA2 (unidades: 0,01 A, o 50 = 0,50 A) Directrices de EE.UU. & Canadá
|
Ajustes de disparo por sobrecarga | |
Habilitar disparo | Cuando se produce una condición de sobrecarga y este control está seleccionado", ocurre lo siguiente:
Este control solo se puede modificar cuando la "Estrategia de control" está configurada como "Personalizada/Monitor". De lo contrario, "Habilitar disparo" siempre está seleccionado y no se puede modificar. |
Modo de restablecimiento | Especifica cómo se activa un restablecimiento de fallo de protección después de un disparo por sobrecarga o por termistor (PTC). Los posibles valores son:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.OverloadResetMode |
Nivel de restablecimiento | Especifica el porcentaje de capacidad térmica al que se puede restablecer la sobrecarga. Rango:
Etiqueta de configuración: DeviceName:C.MotorOverloadResetLevel (unidades: 1 %TCU) |
Ajustes de advertencia de sobrecarga | |
Habilitar advertencia | Cuando está seleccionado y existe una condición de advertencia de sobrecarga, se establece el bit "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning". De lo contrario, se borra el bit "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning". Etiqueta de configuración: DeviceName:C.Protection.OverloadWarnEn |
Límite de advertencia | Este parámetro determina el límite de advertencia de sobrecarga en % de capacidad térmica utilizada (%TCU). Rango:
Los ajustes de advertencia de sobrecarga solo están activos cuando se establece "DeviceName:C.OverloadWarningEn". Etiqueta de configuración: DeviceName:C.OverloadWarningLimit (unidades: 1 %TCU) |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión