Vista de protección (Versión 1 y 2)
Utilice esta vista para:
- Configure el tipo de motor.
- Configure los ajustes de sobrecarga.
- Configure la corriente alternativa a plena carga (FLA2).
- Configure los ajustes de disparo por sobrecarga.
- Configure los ajustes de advertencia de sobrecarga.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión