Parámetros de la vista Descripción general

La vista
Descripción general
incluye estos parámetros:
Parámetros
Parámetro
Descripción
Tipo
Muestra el tipo y la descripción del dispositivo que se va a crear (solo lectura).
Proveedor
Muestra el proveedor del dispositivo que se va a crear (solo lectura).
Principal
Muestra el nombre del dispositivo principal (solo lectura).
Nombre
Introduzca el nombre del dispositivo.
El nombre debe cumplir la norma IEC-1131. Este campo es obligatorio y debe completarse; de lo contrario, recibirá un mensaje de error al salir de esta vista. También se muestra un mensaje de error si se detecta un nombre duplicado o si introduce un carácter no válido. Si supera la longitud máxima del nombre permitida por el software, los caracteres adicionales se omiten.
El valor Nombre está habilitado en los modos Fuera de línea, Programa, Programa remoto y Ejecución remota. Aparece atenuado en el modo Ejecución.
Compatible con IEC-1131: Los nombres se componen según IEC-1131, sección 2.1.2, del siguiente modo.
Un identificador es una cadena de letras, dígitos y caracteres de subrayado que comienza con una letra o un carácter de subrayado. Los caracteres de subrayado son significativos en los identificadores (por ejemplo, A_BCD se interpreta de forma diferente que AB_CD). No se permiten múltiples caracteres de subrayado iniciales ni múltiples caracteres de subrayado (consecutivos) incrustados, no se permiten caracteres de subrayado finales y no se considera significativa la distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Descripción
Introduzca aquí una descripción para el dispositivo, de hasta 128 caracteres. En este campo puede utilizar cualquier carácter imprimible. Si supera la longitud máxima, el software omite cualquier carácter adicional.
Red privada
Seleccione esta opción para disponer de una red privada para el dispositivo Ethernet.
Si se selecciona Red privada en modo fuera de línea, se muestra el último octeto de la dirección IP. Puede cambiar el último octeto introduciendo un valor válido entre 1...254.
Red privada aparece atenuada si Red privada no está seleccionada, o cuando el controlador está en modo Programa, Programa remoto, Ejecución remota o Ejecución fija.
Dirección IP
Introduzca la dirección IP del dispositivo.
Tenga en cuenta que debe introducir una dirección IP para el dispositivo o un nombre de host. No tiene que introducir ambas. Estos elementos son mutuamente excluyentes; una vez que elija uno, el otro se deshabilita.
La dirección IP aparece atenuada en los modos Programa, Programa remoto, Ejecución remota y Ejecución, o cuando la dirección IP no está seleccionada.
Dirección IP:
  • La dirección IP identifica a cada nodo en la red IP (o sistema de redes conectadas). Cada nodo TCP/IP en una red (incluido el dispositivo Ethernet) debe tener una dirección IP única.
  • La dirección IP tiene 32 bits de longitud y consta de una parte de ID de red y una parte de ID de host. Cada red es una red de Clase A, Clase B o Clase C. La clase de una red determina el formato de una dirección IP.
  • Cada nodo de la misma red física debe tener una dirección IP de la misma clase y debe tener el mismo ID de red. Cada nodo de la misma red debe tener un ID de host diferente, lo que le proporciona una dirección IP única.
  • Las direcciones IP se escriben como cuatro enteros decimales separados por puntos (es decir, xxx.xxx.xxx.xxx), donde cada entero (o xxx) es un número entre 0 y 255 que proporciona el valor de un byte de la dirección IP.
Consejo
: El primer octeto de la dirección IP no puede ser 127 ni un número mayor que 223. Si introduce alguno de estos valores e intenta descargar esta configuración usando el botón Establecer, aparecerá un mensaje de error y no se enviarán valores al dispositivo.
Por ejemplo, la dirección IP de 32 bits: 00000011 00000000 00000000 00000001 se escribe como 3.0.0.1.
Puede distinguir la clase de una dirección IP a partir del primer entero de su dirección IP en formato decimal con puntos, como se indica a continuación:
  • Rango del primer entero 0 - 127: Clase A
  • Rango del primer entero 128 - 191: Clase B
  • Rango del primer entero 192 - 223: Clase C
  • Intervalo del primer entero 224 - 255: otro
Para obtener una dirección IP única para asignar a su Dispositivo, póngase en contacto con el administrador de red o con el Centro de información de red.
Nombre de host
Introduzca el Nombre de host para el Dispositivo.
Tenga en cuenta que debe introducir una dirección IP para el Dispositivo o un Nombre de host. No tiene que introducir ambas. Estos elementos son mutuamente excluyentes; una vez que elige uno, el otro se inhabilita.
Nombre de host aparece atenuado en los modos Program, Remote Program, Remote Run y Modo ejecución, o cuando Nombre de host no está seleccionado.
Nombre de host: El Nombre de host es el nombre único que identifica a un equipo en una red. En Internet, el Nombre de host tiene el formato comp.xyz.net. Si solo hay un sitio de Internet, el Nombre de host es el mismo que el nombre de dominio. Un equipo puede tener más de un Nombre de host si aloja más de un sitio de Internet (por ejemplo, home.xyz.net y comp.xyz.net). En ese caso, home y comp son nombres de host y xyz.net es el nombre de dominio.
Los caracteres válidos constan de:
  • Números dentro del rango de 0...9
  • Caracteres alfabéticos dentro del rango de A...Z (mayúsculas o minúsculas)
  • Guion
  • Punto
  • No más de 64 caracteres ASCII válidos
  • El primer carácter del Nombre de host debe ser un carácter alfabético (en el intervalo de A...Z (mayúscula o minúscula))
  • El último carácter del Nombre de host no puede ser ni un punto ni un guion
  • El Nombre de host no puede contener dos puntos seguidos
A continuación, se indican algunos ejemplos de nombres de host válidos:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
A continuación, se indican algunos ejemplos de nombres de host no válidos:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
Definición
Esta sección de la vista
Información general
muestra información de solo lectura sobre el dispositivo. Si desea cambiar esta información, seleccione
Definición del dispositivo
.
Serie
Muestra la serie del módulo de control del dispositivo.
Revisión
La información de revisión de su dispositivo.
La revisión se divide en Revisión principal y Revisión menor. La revisión principal se utiliza para indicar la revisión de la interfaz del dispositivo. Los valores válidos están en el rango de 0...127. La revisión menor se utiliza para indicar la revisión de firmware. Los valores válidos están en el rango de 0...255, con 1 como valor predeterminado.
Codificación electrónica
La opción de codificación para su dispositivo durante la configuración inicial.
Tiene las siguientes tres opciones:
  • Exact Match
    - todos los parámetros descritos a continuación deben coincidir o el módulo insertado rechazará la conexión.
  • Módulo compatible
    Deben cumplirse los siguientes criterios o, de lo contrario, el dispositivo insertado rechaza la conexión:
    • Los tipos de módulos, el número de catálogo y la Revisión principal deben coincidir.
    • La Revisión menor del dispositivo físico debe ser igual o mayor que la especificada en el software.
  • Deshabilitar codificación
    - el controlador no emplea codificación en absoluto.
Consejo
: Si se cambia la selección de RPI y de Codificación electrónica, se puede producir una interrupción de la conexión con el dispositivo y una posible pérdida de datos.
Proceda con mucho cuidado cuando utilice esta opción; si no se utiliza correctamente, esta opción puede provocar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.
Cuando se agrega un dispositivo E300 a un proyecto, el software Logix Designer compara la siguiente información del dispositivo E300 insertado con la del dispositivo ubicado en la dirección IP especificada:
  • Proveedor
  • Tipo de producto
  • Número de catálogo
  • Revisión principal
  • Revisión menor
Esta función evita la inserción accidental de un dispositivo incorrecto en la dirección IP especificada.
Conexión
Muestra el tipo de conexión para el dispositivo.
Configurado por
Muestra la entidad que configura el dispositivo.
Datos de entrada
Muestra el tipo de datos de entrada del dispositivo.
Módulo de detección
Muestra el número de catálogo del módulo de detección definido para el relé electrónico de sobrecarga E300.
Módulo de control
Muestra el número de catálogo del módulo de control definido para el relé electrónico de sobrecarga E300.
Modo operativo
Muestra el modo operativo definido para el relé electrónico de sobrecarga E300.
Módulos de expansión
Módulo digital 1
Muestra el número de catálogo del módulo digital definido para la dirección D1 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura se ha reservado (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Módulo digital 2
Muestra el número de catálogo del módulo digital definido para la dirección D2 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura se ha reservado (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Módulo digital 3
Muestra el número de catálogo del módulo digital definido para la dirección D3 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura se ha reservado (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Módulo digital 4
Muestra el número de catálogo del módulo digital definido para la dirección D4 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura se ha reservado (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Módulo analógico 1
Muestra el número de catálogo del módulo analógico definido para la dirección A1 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura ha sido reservada (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Módulo analógico 2
Muestra el número de catálogo del módulo analógico definido para la dirección A2 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura ha sido reservada (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Módulo analógico 3
Muestra el número de catálogo del módulo analógico definido para la dirección A3 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura ha sido reservada (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Módulo analógico 4
Muestra el número de catálogo del módulo analógico definido para la dirección A4 del Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura ha sido reservada (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
Estación del operador
Muestra el número de catálogo de la estación del operador definida para el Bus de expansión de su relé electrónico de sobrecarga E300. Si no se ha definido ningún módulo para esta dirección, se muestra "Sin definir". Si la ranura ha sido reservada (no se permite ningún módulo en esta dirección), se muestra "No se permite ningún módulo".
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal