Vista general
Utilice la vista
Overview
para crear o ver las propiedades del dispositivo para los dispositivos de puente Ethernet. Utilice esta vista para:- ver el tipo y la descripción del dispositivo que se está creando.
- ver el proveedor del dispositivo que se está creando.
- introducir el nombre del dispositivo.
- introducir una descripción para el dispositivo.
- introducir la dirección IP en la que se encuentra el dispositivo.
- introducir la información de la revisión menor del dispositivo.
- seleccionar Exact Match, Compatible Module o Disable Keying.
- ver el estado que el controlador tiene sobre el dispositivo (solo puede ver el estado en línea).
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión