Parámetros de la vista DeviceLogix
La vista
DeviceLogix
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Lógica | Especifique el estado de habilitación de la lógica del programa DeviceLogix personalizado. |
Autor | Especifique el autor del programa DeviceLogix personalizado. |
Descripción | Especifique la descripción funcional del programa DeviceLogix personalizado. |
Nota de revisión | Especifique una nota deseada con respecto a la revisión del programa DeviceLogix personalizado. |
Importar... | Seleccione esta opción para elegir un programa DeviceLogix predefinido o para importar un programa DeviceLogix guardado en disco. |
Exportar a archivo | Seleccione esta opción para guardar en disco el programa DeviceLogix del dispositivo. |
Eliminar lógica | Seleccione esta opción para eliminar del proyecto la lógica DeviceLogix personalizada. |
Iniciar editor | Seleccione para abrir el editor de DeviceLogix. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión