Vista de DeviceLogix
Cuando DLX está en modo de lectura con archivos de configuración estándar, utilice esta vista para supervisar programas E300 DeviceLogix.
CONSEJO:
La monitorización de programas E300 DeviceLogix solo se admite mientras Logix está en línea con el controlador.
Cuando se utiliza DLX personalizado, utilice esta vista para crear, editar y supervisar programas E300 DeviceLogix personalizados.
CONSEJO:
En el caso de personalidades de DeviceLogix predefinidas, la lógica siempre está habilitada y no se puede modificar.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión