Definición del dispositivo - vista Bus de expansión
Utilice esta vista para hacer lo siguiente:
- Configure los disparos del Bus de expansión.
- Configure las advertencias del Bus de expansión.
- Vea la configuración de definición del Módulo del Bus de expansión.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión