Cuadro de diálogo Definición del dispositivo

Utilice el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar las siguientes propiedades de definición del dispositivo del E300:
  • Cargue la configuración desde un E300 conectado.
  • Configure los ajustes comunes de definición del dispositivo.
  • Configure los ajustes del módulo de detección.
  • Configure los ajustes del módulo de control.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal