Parámetros de la vista Información general
La vista
Información general
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. |
Proveedor | Muestra la información del fabricante del dispositivo. |
Serie | Muestra la serie del dispositivo. |
Revisión | Muestra las revisiones principal y menor del dispositivo. |
Codificación electrónica | Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. |
Conexión | Muestra la conexión para comunicarse con el dispositivo. |
Relés de seguridad | Muestra los relés de seguridad. |
Definición del dispositivo | Abre Definición del dispositivo para cambiar los valores del dispositivo. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión