Vista Información general
Utilice la vista
Información general
para ver la definición de un dispositivo, incluido el tipo de dispositivo, el proveedor, la serie, la revisión, la codificación electrónica, la conexión y los relés de seguridad.
CONSEJO:
Para cambiar la definición de un dispositivo, seleccione
Definición del dispositivo
en la vista Información general
.Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión