Parámetros de la vista Acción ante fallo

Parámetro
Descripción
Salida KYZ, R1, R2, R3 / Estado de la salida durante fallo de comunicaciones
Se utiliza para seleccionar la acción que el monitor de potencia lleva a cabo en la salida respectiva si se produce un fallo en una conexión de datos activa.
Los valores disponibles son:
  • 0 = Retener último estado y reanudar (predeterminado)
  • 1 = Retener último estado/Congelar
  • 2 = Desenergizar y reanudar
  • 3 = Desenergizar/Congelar
  • 4 = Control local
Consejo:
Congelar = mantener el estado de la salida cuando se recuperen las comunicaciones hasta que ocurra una de las siguientes condiciones:
  • El controlador lógico entra en Modo Programa
  • Ciclo de alimentación del monitor de potencia
  • Cambie el valor del parámetro a
    Reanudar
Cuando se produce un fallo interno del monitor de potencia:
Esta selección indica al monitor de potencia cómo responder a un fallo interno.
Seleccione entre:
  • El monitor de potencia se restablece y reanuda el funcionamiento
  • Ponga las salidas en apagado, detenga las comunicaciones con el Controlador y entre en modo seguro
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal