Vista Acción ante un fallo
Use esta vista para seleccionar las acciones que debe realizar el monitor de potencia en caso de un fallo en la conexión de datos o de un fallo interno de la unidad. Después de realizar las selecciones, seleccione
Aplicar
para establecer la configuración en el monitor de potencia. Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto la próxima vez que esté en línea.
CONSEJO:
Cuando una conexión de datos está activa, la configuración del monitor de potencia solo se puede cambiar mediante las vistas de configuración del perfil del dispositivo.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión