Parámetros de vista de Entradas
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Factor de escala de entrada de estado | Muestra el factor por el cual las entradas de estado 1 a 4 se incrementan en cada transición de desactivado a activado de la entrada respectiva. Introduzca un valor deseado para cambiar un factor de escala. Seleccione Aplicar para establecerlo en el monitor de potencia.El rango de valores válidos está comprendido entre 1 (predeterminado) y 1.000.000. Si está fuera de línea, el cambio surtirá efecto la próxima vez que esté en línea. |
Entrada de estado lógico | Muestra la configuración de las entradas de estado lógico para la salida de estado sólido KYZ y las salidas de relé R1, R2 y R3. Los siguientes valores definen la configuración de entrada de estado lógico para cada salida. IMPORTANTE: Cuando una conexión de datos está activa, el controlador Logix host es propietario de las salidas y el programa del usuario determina su estado. Las etiquetas KYZLogicState, R1LogicState, R2LogicState y R3LogicState de la etiqueta <PowerMonitorName>.:I:0 muestran el estado lógico de salida según la configuración. El monitor de potencia controla sus salidas cuando no hay ninguna conexión de datos activa o cuando una conexión de datos activa falla y el modo de respuesta a fallos (véase más adelante) se establece en "Control local". |
Modo | Determina la función que opera la salida correspondiente. Los valores disponibles son:
|
Factor de escala de pulso | Determina la cantidad de unidades de energía que provocan cada transición de la salida respectiva cuando el Modo seleccionado es una unidad de energía (no igual a 0 = Control de punto de ajuste).Los valores válidos oscilan entre 1 y 100.000. El valor predeterminado es 1000. Este parámetro está inhabilitado cuando Modo se establece en Control de punto de ajuste . |
Duración del pulso (ms) | Determina para la salida respectiva si alterna entre desactivado y activado, o cuánto tiempo en milisegundos permanece activada después de cada transición cuando el Modo seleccionado es una unidad de energía (no igual a 0 = Control de punto de ajuste).Los valores válidos son 0 ms (funcionamiento alterno) o de 50 a 1000 ms (funcionamiento por pulsos). El valor predeterminado es 250 ms. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión