Vista de Entradas
Utilice esta vista para configurar los parámetros relacionados con el funcionamiento de las entradas de estado del monitor de potencia, la salida KYZ y las salidas de relé.
CONSEJO:
Cuando una conexión de datos está activa, la configuración del monitor de potencia solo se puede cambiar mediante las vistas de configuración del perfil del dispositivo.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión