Configurar los parámetros de ventana del dispositivo

Configure los parámetros de las ventanas del dispositivo de contador de alta velocidad.
Para configurar los parámetros de ventana del dispositivo
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Ventanas
    .
  2. En la vista
    Ventanas
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO:
    Utilice los miembros de etiqueta de salida para configurar los parámetros que no se pueden editar en la vista
    Ventanas
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal