Vista Ventanas
Utilice la vista
Ventanas
para:- Ver un resumen de las ventanas del dispositivo configuradas para el dispositivo de contador de alta velocidad.
- Configurar el contador que se asociará a una ventana. Los parámetros restantes no se pueden editar en la vistaVentanas, pero se pueden configurar mediante los miembros de la etiqueta de salida del dispositivo.CONSEJO:Utilice la vistaVentanasdeDefinición del dispositivopara definir el modo en que funciona una ventana cuando se vincula a un contador de dispositivo.
Entregue su opinión