Configurar parámetros de entrada

Configure los parámetros de entrada para definir la dirección del recuento y los tiempos de filtro.
Para configurar los parámetros de entrada
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Contadores
    y, a continuación, expanda un contador individual.
  2. Seleccione
    Entrada
    .
  3. En la vista
    Entrada
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO:
    Utilice los miembros para configurar los parámetros que no se pueden editar en la vista
    Entrada
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal