Contador0x - Vista Entrada

Utilice la vista
Entrada
para configurar las entradas del dispositivo de contador de alta velocidad en el nivel de contador individual.
Los parámetros de entrada varían según el modo de funcionamiento. Los modos de funcionamiento son:
Modo Dirección externa/recuento
La entrada B controla la dirección del contador. Si la entrada B es baja (0), el contador aumenta en los flancos ascendentes de la entrada A. En cambio, si la entrada B es alta (1), el contador disminuye en los flancos ascendentes de la entrada A.
Modo Dirección interna/recuento
El estado de InvertDirectionInput, según el control del programa de usuario, determina la dirección del contador. El contador aumenta en el flanco ascendente de la entrada A del dispositivo cuando InvertDirectionInput se restablece a 0. El contador disminuye en el flanco ascendente de la entrada A cuando InvertDirectionInput se establece en 1.
Modo Subir/bajar pulsos
El canal del contador aumenta en el flanco ascendente de los pulsos que se aplican a la entrada A y disminuye en el flanco ascendente de los pulsos que se aplican a la entrada B.
Modo Codificador de cuadratura X1
Cuando un codificador de cuadratura se asigna a las entradas A y B, la relación de fases de las entradas A y B determina la dirección del recuento. Si la entrada A avanza a la entrada B, el contador aumenta. Si la entrada B avanza a la entrada A, el contador disminuye.
Modo Codificador de cuadratura X2
Funciona de manera muy similar al modo Codificador de cuadratura X1, con la diferencia de que la resolución se duplica.
Modo Codificador de cuadratura X4
Funciona de manera muy similar al modo Codificador de cuadratura X1, con la diferencia de que la resolución se cuadriplica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal