Se ha superado el tamaño de datos Modbus
La configuración de los comandos de Maestro Modbus en la página
Canal X - Maestro Modbus
ha superado la memoria de conexión. La configuración del comando depende de la memoria de conexión disponible. Las limitaciones de los comandos de Maestro incluyen:- Cada Maestro Modbus admite un máximo de dos conexiones de datos.
- Cada conexión de datos admite un máximo de 446 bytes de datos de lectura y 482 bytes de datos de escritura. La segunda conexión admite un máximo de 450 bytes de datos de lectura.
- Cada comando puede tener un máximo de 125 palabras para lectura o 123 palabras para escritura, o 2.000 bobinas/entradas discretas para lectura o 1.968 bobinas para escritura.
- Cada comando usa:
- Dos bytes de datos de entrada por el registro de retención o la lectura de registro de entrada.
- Un byte de datos de entrada por la lectura de cada 1 - 8 bobinas o entradas discretas.
- Dos bytes de datos de salida por la escritura de registro de retención.
- Un byte de datos de salida por la escritura de cada 1 - 8 bobinas.
Compruebe la configuración de los comandos de Maestro y realice los cambios necesarios para reducir el tamaño de los datos.
Entregue su opinión