Buscar
5069 SERIAL
Solución de problemas
Valor no válido
Carácter no válido
Valor de carácter no válido
Combinación de formato de datos no válida
Valor de carácter de relleno no válido
Valor de delimitador de recepción no válido
Valor de delimitador de inicio no válido
Valores de delimitador de terminación no válidos
Valor de Delimitador de terminación 1 no válido
Valor de Delimitador de terminación 2 no válido
El temporizador de respuesta debe ser mayor que el tiempo de espera entre marcos
Valor por encima del rango
Valor por debajo del rango
Se ha superado el tamaño de datos Modbus
Los valores de las direcciones de inicio de registro se solapan
Los valores del índice de datos se solapan
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal