Parámetros de la vista Información general

La vista
Información general
del cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Tipo de dispositivo
Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo.
Nombre
Introduzca un nombre de dispositivo que cumpla el estándar IEC 61131.
Si se introduce un carácter no válido en este campo, o bien si el nombre que se introduce excede los 40 caracteres, el software lo omite.
Descripción
Introduzca la descripción del dispositivo.
Consejo
: La descripción debe tener un máximo de 512 caracteres. Si la descripción excede la longitud máxima, el software omite los caracteres adicionales.
Ranura
Especifica el número de la ranura en la que se encuentra el dispositivo.
Serie
Especifica la serie del dispositivo.
Revisión
Especifica la revisión principal y menor del dispositivo. El rango válido de la revisión menor es de 1 a 255.
Codificación electrónica
Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
  • Deshabilitar codificación
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en la técnica de aplicación de sistemas de control Logix5000, publicación LOGIX-AT001.
Conexión
Muestra la conexión entre el controlador y el dispositivo como datos.
Canal 0/1
Especifica el protocolo empleado por el canal para transmitir o recibir datos de un dispositivo serie.
Este campo no está disponible mientras esté en línea.
Las opciones disponibles para el
Canal 0
cuando el dispositivo se agrega en Chasis remoto/local y para el
Canal 1
cuando el dispositivo se agrega en Chasis remoto son:
  • Deshabilitado
  • ASCII genérico
  • Maestro Modbus
  • Esclavo Modbus
Opciones disponibles para el
Canal 1
cuando el dispositivo se agrega en Chasis local:
  • Deshabilitado
  • ASCII genérico
  • Maestro Modbus
  • Esclavo Modbus
  • Punto a punto DF1
  • Maestro DF1
  • Esclavo DF1
  • Módem de radio DF1
  • DH485
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal