Vista Información general
El dispositivo 5069-SERIAL proporciona conexiones de comunicación a dispositivos serie. Dispone de dos canales independientes entre sí. En el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
, utilice la vista Información general
para configurar las propiedades de definición del dispositivo y especificar el protocolo para cada canal.
CONSEJO:
Si el canal no se usa, ajuste el valor de
Canal
a X
Deshabilitado
. Si Canal
está establecido en X
Maestro Modbus
o Esclavo Modbus
, utilice las vistas Canal
de X
Definición del dispositivo
para configurar el Maestro Modbus y el Esclavo Modbus.Entregue su opinión