Parámetros de la vista Canal X

Utilice la vista
Canal
X
(donde X = 0 o 1) para configurar las características de protocolo serie del canal.
La vista
Canal
X
(donde X = 0 o 1) incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Velocidad en baudios
Especifica la tasa de comunicaciones para el puerto serie. Las opciones disponibles para ASCII genérico, Maestro Modbus y Esclavo Modbus:
  • 9600
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 19.200
    (predeterminado)
  • 38400
  • 57600
  • 115200
Las opciones disponibles para Punto a punto DF1, Maestro DF1, Esclavo DF1 y Módem de radio DF1 son:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19.200
    (predeterminado)
  • 38400
Las opciones disponibles para DH485 son:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19.200
    (predeterminado)
Bits de datos
Especifica el número de bits de datos por carácter. Las opciones disponibles son:
  • 7
  • 8
    (predeterminado)
Para los protocolos Punto a punto DF1, Maestro DF1, Esclavo DF1, Módem de radio DF1 y DH485, el campo
Bits de datos
está deshabilitado y establecido en 8.
Paridad
Especifica la paridad de los datos transmitidos para verificar la integridad de los datos. Las opciones disponibles son:
  • Impar
  • Par
  • Ninguno
    (predeterminado)
Las opciones disponibles para Punto a punto DF1, Maestro DF1, Esclavo DF1 y Módem de radio DF1 son:
  • Ninguno
  • Par
Para el protocolo DH485,
Paridad
está deshabilitado y establecido en
Par
.
Bits de detención
Especifica el número de bits de detención para cada valor de datos enviado. Las opciones disponibles son:
  • 1
  • 2
Para los protocolos Punto a punto DF1, Maestro DF1, Esclavo DF1, Módem de radio DF1 y DH485, el campo
Bits de detención
está deshabilitado y establecido en 1.
Medio en serie
Determina si el medio conectado al puerto serie del canal es
RS-232C
,
RS-422
o
RS-485
. El valor predeterminado es RS-232C.
Las opciones disponibles para ASCII genérico, Maestro Modbus, Esclavo Modbus, Maestro DF1 y Esclavo DF1 son:
  • RS-232C
  • RS-422
  • RS-485
Las opciones disponibles para Punto a punto DF1 y Módem de radio DF1 son:
  • RS-232C
  • RS-422
Las opciones disponibles para DH485 son:
  • RS-232C
  • RS-485
Dúplex
Especifica las comunicaciones usadas por el canal.
Las opciones disponibles para ASCII genérico, Maestro Modbus y Esclavo Modbus:
  • Sin handshake
  • Dúplex completo
  • Dúplex medio
Las opciones disponibles para Maestro DF1 Módem de radio DF1 son:
  • Sin handshake
  • Dúplex completo
  • Dúplex medio
Las opciones disponibles para Esclavo DF1 son:
  • Sin handshake
  • Dúplex medio
Las opciones disponibles para Punto a punto DF1 son:
  • Sin handshake
  • Dúplex completo
La opción disponible para el protocolo DH485 es:
  • Sin handshake
Consejo:
Dúplex completo
y
Dúplex medio
están disponibles únicamente cuando
Medio en serie
está establecido en
RS-232C
.
Portadora continua
Determina si se transmite o no una frecuencia de portadora aunque no se envíen datos.
Active la casilla para usar una portadora continua en las comunicaciones de dúplex medio.
Consejo: La casilla solo está disponible cuando
Dúplex
tiene el valor de
Dúplex medio
. En Maestro DF1, la
Portadora continua
siempre está desmarcada y deshabilitada.
Retardo de envío RTS
Especifica el retardo (en 20 ms) entre el momento en que la señal RTS se activa (alta) y el momento en que se envían los datos.
Los valores válidos oscilan entre 0 y 32767. El valor predeterminado es 0.
Consejo: Cuando el medio en serie es RS-422 o RS-485, el
Retardo de envío RTS
se deshabilita y se establece en blanco.
Retardo desactivado RTS
Especifique el retardo (en 20 ms) entre el momento en que el último carácter se envía y el momento en que la señal RTS se desactiva (bajo).
Los valores válidos oscilan entre 0 y 32767. El valor predeterminado es 0.
Consejo: Cuando el medio en serie es RS-422 o RS-485, el
Retardo desactivado RTS
se deshabilita y se establece en blanco.
Retardo de espera DCD
Muestra los segundos que la detección de portadora de datos (Data Carrier Detect, DCD) espera hasta que se desactiva antes de descartar el paquete.
Consejo: El
Retardo de espera DCD
está habilitado solo para el protocolo de módem de radio DF1. Para otros protocolos serie, el
Retardo de espera DCD
está deshabilitado y establecido en 1 segundo. Cuando el medio en serie es RS-422 o RS-485, el
Retardo de espera DCD
se establece en blanco.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal