Vista Canal X

Utilice la vista
Canal
X
para configurar el protocolo serie del canal.
Utilice la vista
Canal
X
para:
  • Establecer la
    Velocidad en baudios
    , los
    Bits de datos
    , la
    Paridad
    y los
    Bits de detención
    .
  • Seleccionar si el medio en serie es
    RS-232C
    ,
    RS-422
    o
    RS-485
    .
  • Seleccionar
    Dúplex
    para el medio en serie.
  • Especificar el retardo entre el momento en que la señal RTS pasa de baja a alta y el momento en que se envían los datos.
  • Especificar el retardo entre el momento en que el último carácter se envía y el momento en que la señal RTS pasa de alta a baja.
  • Especifique el tiempo de retardo de espera de detección de la portadora de datos (Data Carrier Detect, DCD).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal