Vista Canal X - Esclavo Modbus
Utilice la vista
Canal
para configurar el Esclavo Modbus.X
- Esclavo ModbusUtilice la vista
Canal
para:X
- Esclavo Modbus- Seleccionar si el formato de transmisión de Modbus esModbus RTUoModbus ASCII.
- Introducir elTiempo de espera entre marcosparaModbus RTU.
- Introducir laDirección de nododel dispositivo esclavo.
- Abra el cuadro de diálogo Diagnóstico para diagnosticar un problema de comunicación con el Esclavo Modbus.
La vista
Canal
está disponible cuando X
- Esclavo ModbusCanal
en X
Definición del dispositivo
está establecido en Esclavo Modbus
.Entregue su opinión