Vista Canal X - Recepción de ASCII genérico

Utilice la vista
Canal
X
- Recepción de ASCII genérico
para definir los datos recibidos del dispositivo serie.
Utilice la vista
Canal
X
- Recepción de ASCII genérico
para:
  • Seleccionar el modo de intercambio para los datos recibidos a través del puerto serie.
  • Seleccionar el Modo comunicación usado para transferir al controlador los datos recibidos a través del puerto serie.
  • Introducir el valor de tiempo de espera de recepción del mensaje.
  • Especificar el carácter de relleno utilizado para llenar el búfer de recepción cuando no está lleno.
  • Seleccionar el modo de inicio y terminación.
  • Especificar los delimitadores de inicio y terminación.
  • Habilitar o deshabilitar el control de flujo XON/XOFF.
  • Determinar si el
    Modo eco
    está habilitado o deshabilitado.
  • Introducir la longitud máxima del búfer.
  • Seleccione el Modo borrado.
  • Abra el cuadro de diálogo Diagnóstico para diagnosticar un problema de comunicaciones con la Transmisión/Recepción de ASCII genérico.
La vista
Canal
X
- Recepción de ASCII genérico
está disponible cuando el
Canal
X
en el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
está establecido en
ASCII genérico
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal