Vista Servidores
Utilice la vista
Servidores
para habilitar y deshabilitar los puertos TCP y UDP utilizados por el dispositivo cuando actúa como un servidor. EtherNet/IP usa TCP/IP o UDP/IP para la comunicación.Si el perfil del dispositivo está en línea con un servidor TCP o UDP configurable, utilice la configuración para:
- Habilitar o deshabilitar el puerto.
- Ver la información del puerto TCP o UDP.
- Actualizar la comunicación para obtener la información de puerto más reciente del dispositivo.CONSEJO:La información de la vistaServidoressolo está disponible cuando los puertos en línea y configurables están disponibles.
Entregue su opinión