Parámetros del Asistente de calibración
El
Asistente de calibración
incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Calibrar | Identifica los canales para la calibración. Active la casilla de verificación que corresponde al número de canal que desea calibrar. |
Rango de calibración | Indica el valor actualmente configurado para el canal. Los valores se muestran en función del Tipo de entrada seleccionado. |
Ganancia de calibración | Muestra los valores de ganancia de calibración informados por el módulo. |
Desplazamiento de calibración | Muestra el desplazamiento en unidades de señal informado por el dispositivo. |
Estado de calibración | Muestra el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. |
Calibrar los canales en grupos | Active esta casilla de selección si desea calibrar varios canales como un grupo. |
Calibrar los canales uno a uno | Active esta casilla de selección si desea calibrar un canal a la vez. |
Referencia baja | Muestra el valor de la señal de referencia baja del canal. |
Referencia alta | Muestra el valor de la señal de referencia alta del canal. |
Referencia registrada | Indica los valores de salida medidos. |
Baja registrada | Muestra el valor de referencia baja registrado en unidades de señal. |
Alta registrada | Muestra el valor de referencia alta registrado en unidades de señal. |
Estado | Muestra el valor que se lee durante la calibración de los canales habilitados.
Si el Estado muestra Error, mida e introduzca de nuevo los valores de referencia registrados para los canales con errores y, a continuación, seleccione Reintentar. |
Entregue su opinión