Vista Asistente de calibración (módulos de salida)

Utilice este asistente para calibrar los módulos analógicos. Para iniciar el proceso de calibración, el módulo debe estar inhibido o en línea con el controlador en el modo Programa.
Al calibrar los módulos de salida, utilice un multímetro digital (DMM) para medir la señal que emite el módulo.
Estas son las opciones disponibles en el Asistente de calibración:
  • Calibrar los canales en grupos:
    CONSEJO: Utilice esta opción para aplicar una señal de referencia a todos los canales seleccionados al mismo tiempo.
    • Entre en el modo de calibración.
    • Inicie la calibración de referencia baja para todos los canales seleccionados.
    • Mida las señales de salida para todos los canales seleccionados e introduzca los resultados medidos en la columna Referencia registrada.
    • Inicie la calibración de referencia alta para todos los canales seleccionados.
    • Mida las señales de salida para todos los canales seleccionados e introduzca los resultados medidos en la columna Referencia registrada.
    • Complete la calibración.
  • Calibrar los canales uno a uno:
    CONSEJO: Utilice esta opción para aplicar una señal de referencia a los canales seleccionados uno a uno y luego pasar al siguiente canal.
    • Entre en el modo de calibración.
    • Para el primer canal seleccionado, inicie la calibración de referencia baja.
    • Mida la señal de salida para todos los canales seleccionados e introduzca los resultados medidos en la columna Referencia registrada.
    • Para el primer canal seleccionado, inicie la calibración de referencia alta.
    • Mida la señal de salida para todos los canales seleccionados e introduzca los resultados medidos en la columna Referencia registrada.
    • Complete la calibración del primer canal seleccionado.
    • Repita los pasos anteriores para el resto de canales seleccionados.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal