Parámetros de IO-Link
Los parámetros de IO-Link se aplican a los siguientes tipos de modo de canal:
- IO-Link
- IO-Link, Entrada Salida, sello de hora
Los parámetros de IO-Link son:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Deshabilitar canal | Deshabilita el canal seleccionando la casilla de verificación. Cuando el canal está deshabilitado, se desactivan la comunicación de IO-Link y la entrada digital en el canal. |
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Registro de eventos de puerto IO-Link | Abre el Cuadro de diálogo XX – Registro de eventos de puerto IO-Link para ver información de diagnóstico. |
Deshabilitar y eliminar el almacenamiento de datos | Deshabilita el almacenamiento de datos y elimina la copia maestra del almacenamiento de datos en este puerto. |
Entregue su opinión